This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:CC2564B 的用途

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1479028/cc2564cmsp432btblesw-usage-for-cc2564b

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564B、CC2564C

工具与软件:

尊敬的专家:

 我是否能够使用 CC2564CMSP432BTBLESW 在 CC2564B 上运行?  

需要做些什么。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expets:

    实际上、我认为我的请求中有一个拼写错误、而不是 CC2564CBTBLESW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我真的不会得到你的问题那么糟糕的回答,尽可能广泛的我可以.

    我们有2个适用于 CC2564x 器件的 Bluetopia 版本。 一个用于 MSP432主机、另一个用于 STM32主机。 该堆栈可用于 CC2564C 或 CC2564B。 堆栈将识别设备并使用设备的相应容器。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    这个问题来自我们,谢谢你的答复!

    这意味着、当我们使用堆栈 CC2564CBTBLESW (具有 STM32)时、

    如果我们的器件使用 CC2564C 芯片、我们将使用 #include CC256XB.h;

    同样的代码 、如果我们使用 CC2564B 芯片、我们只需更改它#include  CC256XB.h  

    这就是堆栈  CC2564CBTBLESW 支持这两个芯片的方式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yueling:

    我只是想回到这一点,以了解你是否成功地利用你自己分享的变通办法,并运行,或者是否需要进一步的支持这里?  

    此致、
    Alex