This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:蓝牙建议

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1489091/cc2564c-bluetooth-recommendation

器件型号:CC2564C

工具与软件:

您好!  

我 想了解基于2个 CC2564C 器件的系统是否能够满足以下要求、以及您的产品中的哪个 MCU 可以管理所有这些用例:

-汽车认证,如果可能(不是必须的)

蓝牙配置文件/用例:

-同时蓝牙音频流式传输到2个或更多设备:A2DP 多点(高级音频分配配置文件)用于音频流式传输  

- HFP (免提配置文件)、用于语音呼叫和从系统到2个设备/耳机的可渗透-> 还可以管理一 部耳机收听的音乐、以及另一部电话呼叫到另一部耳机

- SPP(串行端口配置文件)用于与智能手表设备进行串行通信

- AVRCP (音频/视频远程控制配置文件)用于媒体控制

-通用属性配置文件(GATT)

-消息访问配置文件(MAP)

-电话簿访问配置文件(PBAP)

谢谢!

Ramon Santiveri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramon:

    我们有 CC2564C 的汽车型号、您可以通过询问分配给您的 FAE 来详细了解该型号。 CC2564C 能够处理所有这些用例/要求。 需要注意的一点是、确保您决定使用的蓝牙堆栈也支持这些配置文件。

    此致!

    Rogelio