This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:是否可以使用 TCP 套接字与其他器件进行通信?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1493205/launchxl-cc3235sf-is-it-possible-to-use-tcp-sockets-to-communicate-cc3235sf-with-other-devices

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

大家好、我最近在用这块 CC3235SF 板执行一个项目、需要这个板才能与其他器件进行无线通信。  

过去、我设计了一个 HTTP 服务器、其中 Launchpad 作为主机、运行良好、但现在我必须使用与管理器相同 WLAN 网络的路由器与其他设备进行通信。

我想问一下、由于 TCP 协议符合我的需求、使用 TCP 套接字是否是此 Launchpad 上的可行选择、但我想确保它可以在此芯片上正常工作、然后再继续执行任何操作(我知道 TCP 会先于 HTTP。 按照这个逻辑、TCP 应该可以正常工作、对吧? 但我看不到它在互联网上的例子,所以我怀疑它的实施)。

最后,我想知道是否有人复制了这本作品,如果你有几个提示给我有关它。 我应该导入哪些文件以及 Code Composer 中类似的项目结构是什么。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TCP 套接字可以正常工作。 CC32xx 器件使用 BSD 套接字 API。 在互联网上、你可以找到关于 BSD 套接字 TCP 服务器或客户端的任何示例。

    带套接字的 CCS 工程的结构与其他使用 SL_ API 调用的 CC32xx 工程相同。 只需使用 sl_套接字 API 调用即可。

    1月