This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:校准阶段

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1487515/cc3301-calibration-phase

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!
校准阶段持续多长时间。 在运行过程中必须多久校准一次 CC3301?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    CC3301固件每5分钟自动执行一次校准。 您是否要寻找更具体的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    最大 VPA 为340mA、但客户只有120mA。 那么、想法是我们是否可以缓冲用于校准的能量。 您是否知道校准过程将花费多长时间?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    120mA 数字有什么含义? 这是您的客户可提供的最大供应吗? 您能解释一下吗? 如果是、无论校准电流消耗如何、客户都需要增加此电源电流、并应遵循我们的数据表规格。  

    校准过程应该需要大约20ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    是的、120mA 在当前电源情况下最大。 它们每分钟只需要发送20个字节。 因此我认为它们可以在 TX 相位之间收集能量。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我需要将此票证分配给硬件团队、但考虑到数据表的限制、我认为这不是合适的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Holger、

    稳压器的电流额定值与随时间推移的功耗无关。 如果 LDO 或直流/直流稳压器的额定输出电流超过120 mA 最大值、则会对稳压器的性能造成负面影响: 不稳定/负载调节问题/过热问题/过流保护。 现在、如果您说的是、即使瞬态电流可以达到3.3V 电源轨上的340 mA、通过某种方法也不会发生这种情况、那么这些因素就不适用了。 我只是认为这不是直接的实施-但这是一个 WiFi 产品论坛、因此我不是 TI 功耗调节方面的最大专家。 类似这样的工作需要准确地表示实际应用运行期间随时间变化的电流曲线-这将有助于排除任何存储元件没有足够能量来补充我们的器件、从而需要稳压器提供这些峰值负载电流的情况。  

    我不是说它不可能,但我的团队将无法支持这样的努力。 对于有关校准的具体问题、时序已突出显示:

    每隔5分钟、预计340mA 会在10ms 内持续消耗- 电流在20ms 校准周期内占空比(~50%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:
    我希望您具有典型低数据速率应用中的电流曲线(随时间变化)。 因此、我可以自行检查电源是否正常工作。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论数据速率如何、您都必须能够处理在20ms 周期内每5分钟以50%占空比发生的340mA 电流负载。  您可以这么做吗?

    这听起来很麻烦...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    在20ms 周期内占空比大于50%
    这意味着10ms 周期内的计算是100%? 或者我应该如何理解这一点?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI、我自己没有对此进行调查。 但已经公布了最低要求、而且远远低于该要求。 根据我的经验(曾被与外部 WiFi 无线电模块配合使用的评估板上足够大的电源烧坏) 、您提出了问题。 如果你运气不好、在大部分时间它可能都起作用。 但也可能不是。 但是、如果您需要正常接受的可靠性级别、则需要相应地进行设计。

    如果你真的想承担责任告诉你的客户他们的设计是足够的,你将需要详尽的测试自己。 确保 在测试期间涵盖所有可能的场景、所有可能的通道、所有可能的数据速率、最坏情况吞吐量、最坏情况的热条件并对电源进行表征。 请记住、这是 WiFi。 传输多于应用发送的数据包。 确保你也理解所有这些。

    或者向他们发布他们的电源设计还不够的消息...