This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:在 AP 模式下、是否可以支持两个 SSID?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1492207/cc3351-in-ap-mode-can-two-ssids-be-supported

器件型号:CC3351

工具与软件:

使用 CC3351ENJARSBR 时、此 WiFi/BT 模块可支持同时运行 AP/STA。

当 AP/STA 同时运行时、

在 AP 模式下、是否可以支持两个 SSID?


一个用于身份验证(需要固定 SSID 和密码)访问以启动握手、另一个是在握手成功后配置的安全通信通道。


如何实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您正在发明一个新的协议。 在原始 SSID 上正确设置安全设置有什么问题? 当您连接到 AP 并通过 AP 身份验证后、该通道将会是安全的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于技术部分、答案是否定的

    您可以进行2个站点、但不能进行两个 AP (称为多个 BSSID)。

    Shlomi