This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:使用 sl_WlanConnect API 区分 CC3100的连接错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491192/cc3100mod-distinguishing-connection-errors-with-cc3100-using-sl_wlanconnect-api

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3100

工具与软件:

我希望在此寻求您的专业知识、以了解我们在使用 CC3100 Wi-Fi 芯片时遇到的问题、特别是在 sl_WlanConnect sl_WlanConnect  API 使用过程中。

我们目前在识别和区分两种特定连接错误方面面临挑战:

  1. SSID 与密码不匹配。
  2. SSID 和密码匹配但由于路由器关闭而找不到 SSID 的情况。

在尝试使用 sl_WlanConnect API 进行连接时、我们必须区分这两种情况以增强错误记录过程。 您能否在 CC3100框架内提供指导或建议任何具体的方法或诊断、以便帮助我们在使用 sl_WlanConnect API 时准确识别这些错误? 非常感谢您在这方面的帮助。 如果您需要我们的进一步信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    以解决连接问题

    1. SSID 或密码不匹配。

    将返回错误代码-2058。  

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 

    不过、对于场景2

    SSID 和密码匹配但由于路由器关闭而找不到 SSID 的情形。

    这种情况没有意义产生误差。 由于您具体要求连接至 SSID、因此无法知道我们是错过了信标还是可能环境很拥挤。 当控制器无法找到指定的 SSID 或将继续扫描并尝试连接时、客户应该设置其似乎合适的超时时间。

    此致!

    Rogelio