This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:主机 API

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491582/cc3235modsf-host-api-for-detail

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODASF

工具与软件:

你好。

我开发了植入式 CC3235MODASF 产品。

我想知道 SimpleLink Wi-Fi 主机 API 的参数详细信息和序列。

您是否有任何参考文档?

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冈崎先生、

    请参阅SWRU455。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D-San:

    非常感谢您的回复。

    我知道 SWRU455。  

    因为我想了解 SimpleLink Wi-Fi 主机 API、

    除 SWRU455之外、您是否有任何参考文档?

    样例软件、

    最好 在源代码和行为之间确认 API 规范?

    此致

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冈崎先生、

    sl_ API 的其他文档是 SDK 目录(\docs\wifi_host_driver_api\)下的 doxygen 文档。 我认为 SL_ API 调用研究的最佳文档是 SWRU455。

    可以根据需要学习 SimpleLink 驱动程序源代码。 这可用于某些调试目的。 但我要提醒您、SimpleLink 驱动程序的理解难度不大。

    为什么要使用 CC3235器件? 为什么不新推出 CC35xx、因为 CC3235器件有一些限制(例如、TLS 1.0的 EAP 安全限制)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D-San:

     doxygen 文档非常好。

    我将与 SWRU455一起提供。

     由于选择器件所需的时间和成本、

    我们的产品使用 CC3235器件。

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我看到 Jan 已经在这里提供了帮助(感谢 Jan!) 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我们。

    此致、
    Omri