This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:闪存错误:CC3220SF 评估板的 CC3230SF 编程问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH, CC3220SF, CC3230SF, CC3235S, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1488429/cc3230sf-flashing-error-cc3230sf-programming-issue-with-cc3220sf-eval-board

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF、SysConfig 、UNIFLASH、 CC3235S、CC3235SF

工具与软件:

大家好!

我正在进行一个设置、我使用的是 CC3220SF 评估板 编程 A PRODUCT PCB 使用了 CC3230SF MCU 实现。 计划连接 JTAG 也是如此 XDS_UART_TX 和 XDS_UART_RX 从评估板到产品板、期望能够将代码刷写到 CC3230SF。

我已相应地设置了 SOP 1跳线。 但是、在刷写过程中会遇到以下错误:

INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
INFO:slbootloader.slbootloader:清除中断信号
info:slbootloader.slbootloader:连接成功
info:slbootloader.slbootloader:已接收的存储列表
警告:root:错误的设备类型、忽略
info:slbootloader.slbootloader:received error : error number =-10275, extended error = 4293.
回溯(最近的呼叫最后):
文件" "、第5262行、中
文件" "、第5258行、在 main
文件" "、命令行5228、在命令行中
文件" "、第4641行、位于 COMMAND_SYSCONG_PROGRAM_IMAGE 中
文件" "、第2885行、在 syscfg_program_image 中
文件"w:\slbootloader\slbootloader.py"、第793行、位于 FS_PROGRAMMING 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:
错误:SLImageCreator.exe:fs_programming error:rett:-10275、ex_err:4293 - fs_programming_Illegal_file
SLImageCreator 返回-1
命令以退出值完成:-1

非常感谢您提供任何见解或建议!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 Uniflash 设置? 有多少个文件和哪些文件?

    它还会显示"错误的器件类型"。 您在 Uniflash 中设置了什么类型的设备?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Code Composer Studio 进行刷写。 最初、我导入了 CC3220SF 的 SDK 示例、但闪存操作失败。 相比之下、当我为 CC3235S 重新配置工程时、程序闪存成功、我能够控制 GPIO 和 UART。 但是、当我尝试初始化 Wi‑Fi 时会出现问题。 根据 SWRU455M 文档、我们呼吁:

    状态= sl_WlanSetMode (ROLE_STA);

    导致程序挂起并返回错误代码-2018。

    有趣的是、在 CC3230SF 上运行 connection_manager SDK 示例(适用于 CC3235S)时观察到相同的行为。 虽然 GPIO 等基本外设正确无误、但 Wi‑Fi 设置在 CC3235SF 器件上始终失败。

    如果对解决此 问题有任何见解或建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误的器件类型只意味着一件事、配置为特定器件类型的示例会尝试连接到不同的器件。

    由于能够刷写到 CC3235S、因此您可能拥有这样的器件。

    您可以下载 Uniflash 并启动它。 它应该会检测到您连接的电路板。

    2018年期间、这意味着您将无法与 NWP 处理器通信。

    您能仔细看看您芯片上的丝印标签是什么吗?

    Shlomi