This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E 放大器 SOP 模式阐释;CC3501E

Guru**** 2345860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, CC3551E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491173/cc3551e-clarification-on-sop-modes-for-cc3551e-cc3501e

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用基于的电路板 LP-EM-CC35X1_RevE3_DesignFiles 并上面有 CC3551E

您能否提供有关的详细信息 SOP 模式 由定义 记录器 P52_GPIO37 潜在问题? 两种器件中都未提及这些内容 所述的要求 TRM .

提前感谢您的帮助。

此致、
Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这2个引脚是  SOP 引脚、 用于 TI 的内部开发目的。
    它们是(内部)设计的、这样 Logger 将保持在高逻辑电平、而 P52_GPIO37 将在 加电期间保持在低逻辑电平。
    因此、您无需在设计中将这些拉电阻连接到它们(外部)、否则可能会对该机制造成干扰。  

    但是、我们建议将 Logger 引脚连接到接头引脚、以便在需要采集固件日志时可以使用。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

    感谢您的答复。  

    这是否意味着 GPIO37是保留的、我不能将其用于其他目的?

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    GPIO37可用于一般用途(作为其他 GPIO)、但请记住、由于它是 SOP 引脚、因此不要连接到在上电期间将其上拉的迹线、这一点很重要。 这是因为、正如我之前所说的、该引脚 应  在上电期间保持在低逻辑电平。

    此致、
    Omri