This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:GPIO30以执行 ADC 函数

Guru**** 2767925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491329/cc3230sf-gpio30-to-do-the-adc-function

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

我要使用 GPIO30执行 ADC 函数。 电池充电器的输出连接到 GPIO30、我想用 GPIO30来测量电池电量。 有人能指导我如何操作吗?

根据数据表、GPIO30是模拟隔离引脚。