This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:SPI I/F 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1496619/cc3301-spi-i-f-question

器件型号:CC3301

工具与软件:

专家、您好!

1) 、在 CC3301数据表中、" SPI 时序"、6.19.2.1、

它 在6.15.2.2中描述了 THIGH, TLOW ,但在图9.7中显示为 tCLH 和 tCLL。 这些拼写错误吗?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka-san:

    是的、这是一个拼写错误。 tCLH 和 tCLL 应处于 THIGH 和 TLOW 位置。 请参阅 CC3351数据表 、其在图表和参数表中都进行了正确标记!

    此致!

    Josh