This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:WiFi FW 卡滞问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1477561/cc3301-wifi-fw-stuck-issue

器件型号:CC3301

工具与软件:

SDK 版本: R6.

CC3301用作工作站。

连接到 Android 手机创建的接入点、然后在 Android 手机上关闭该接入点后、将收到固件崩溃事件、导致 WiFi 固件卡住。

日志:

获取意外事件:HINT_GENERAL_ERROR

Fwlers Event_Call:收到一般错误事件! 固件卡住

[WLAN 事件]意外事件[0x11]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    只有一个 R5版本的 SDK 公开可用  

    https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-RTOS-MCU

    报告这些内容

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457360/cc3301-r6-version-wifi-fw-stuck-issue

    无法重新创建问题。 您是否可以使用 wifi 工具箱中的日志工具获取崩溃的完整日志、以便了解您遇到的问题。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从这里获得了 R6 SDK: https://www.ti.com/drr/opn/CC33XX-RTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    iPhone 12也可以重现此问题:

    连接 SSID:Andy_iPhone12A
    BSSID:46:81:29:C6:BD:B5
    wl0:地址:172.20.10.9
    掩码:255.255.255.240
    GW:172.20.10.1
    DNS:172.20.10.1
    获取意外事件:HINT_GENERAL_ERROR

    Fwlers Event_Call:收到一般错误事件! 固件卡住

    [WLAN 事件]意外事件[0x11]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    我使用 simplelink_Wiif_toolbox 通过 Logger 接收日志、请参阅下面的 wlogger:

    1.使用笔记本电脑创建 wifi AP,在 AP 关闭后不会出现 FW 卡滞问题, wlogger 如下所示:

    SDIO_HAL:callback_hci_packet_nack 
    SDIO_HAL:callback_hci_packet_nack
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:错误:等待直到 MMU Dealloc FIFO 为空失败。 指示= 0x0
    消息:SDIO_HAL:callback_hci_packet_nack
    消息:Ble4.12.10T Test_Event T.xDone:数据包编号1与序列号0一起发送
    消息:将角色 ID 128 TX 功率限制设置为0

    2.使用 iPhone 作为 AP,在 AP 关闭后,固件卡住, wlogger 如下所示。  

    消息:txPoolNumOfMemblks:0、rxPoolNumOfMemblks:128、mgmtPoolNumOfMemblks:0

     Wlogger 可能有助于 您进行调试。