This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:如何配置 CC3xxRadioTool 以进行 SAR 测试

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1487661/cc3135mod-how-to-configure-cc3xxradiotool-for-sar-test

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3135

工具与软件:

你(们)好

 

我的客户现在正在尝试在其电路板上使用 CC3135MOD 进行 FCC/SAR 测试。 幸运的是、FCC 第15部分进展顺利、但遗憾的是、他们有一个 SAR 测试问题。

通过使用 CC3xxxRadioTool V1.0.3.19-、它们无法发送测试组织所需的发送器脉冲

 

  • CC3xxRadioTool V1.0.3.19-是否可用于 SAR 测试?
    • 测试组织询问他们高占空比(>85%)或连续传输的测试条件。
  • 如果可能、您能帮助他们如何设置工具吗?
  • 如果不可能、请以其他方式告诉他们

 

它们可以在 CC3xxRadioTool v1.0.3.19上通过载波(CW)设置连续传输(占空比>85%)、但无法输入调制(速率)。 他们如何设置速率?

 

他们也尝试"封包化"传输模式,但无法获得测试机构要求的>85%的占空比。

 

・传输模式:封包化

μ・通道:3 (2422MHz)

・速率:6Mbps (OFDM)

・日期模式: All1.

・功率:0

・CCA : 1.

・大小:1400 (不能设置更高)

・μ s 延迟:124 (不能设置较低值)

・金额: 0

 

即使将"数据包大小"设置为最大1400字节、它们也不能将延迟设置为小于124ms。 占空比变为1:100。 (传输时间:1.4毫秒、 停机时间:124毫秒)

 

另外、他们参考此 E2E 主题、但找不到结果。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/561620/cc3100-sar-testing-fcc-cc3100-fails

 

谢谢。此致、

英明

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki,

    如果您需要占空比为100%的信号、则无法使用连续封包化传输、仅限 CW。

    CW 只是载波、因此您无法定义调制或速率。  

    如需更多信息、请参阅本用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/swru471b/swru471b.pdf 

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。 客户已经试过了。 他们明白了这一点,所以他们想知道如何设置占空比超过85%在封包化传输?

    (他们认为不能使用连续、因为延迟应该是恒定的。)

    您能否分享 TI 获得所附的 CC3135MOD SAR 测试报告时的情况?

    此外、您能否共享 CC3xxRadioTool 的设置?

    e2e.ti.com/.../FA8D1931_5F00_R01_5F00_RF-Exposure_5F00_Texas_5F00_CC3135MOD.pdf

    谢谢。此致、
    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

    很抱歉、此问题的回复延迟、我内部正在检查。

    CC3135无法以高于无线电工具所允许的吞吐量进行传输。  

    这意味着您应该使用连续 TX 模式、该模式具有它提供的最低延迟+最高数据包级别选项。

    在之前的 FCC 测试经验中、我们通常会看到、如果需要100%占空比、并且 DUT 无法传输此值、则器件可以传输的最高占空比对于测试而言是可以接受的。

    如果可以、我会向测试机构咨询。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的回答。 如果您从测试机构获得任何反馈、请告知我们。

    此外、上面所附的测试报告是否也通过上述方式进行了测试?

    谢谢。此致、
    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、

    是的、他们就是这样进行测试的。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。 您是否从测试机构获得了任何反馈?

    如果可以、我会向测试机构查询。  [报价]

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是用来执行这个测试的方法。