This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:SPI I/F 时序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1496621/cc3351-spi-i-f-timing

器件型号:CC3351
Thread 中讨论的其他器件:CC3350

工具与软件:

专家、您好!

在6.19.2.1的 CC3350/3351数据表中、它介绍了 SPI 时序因 SPH = 0或1/SPO = 0或1而异。

用户如何更改此参数 SPH/SPO?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San,

    CC335x 只是 SPI 外设器件、因此 CC335x 侧无法更改这些参数。 只有控制器器件(在本例中为主机处理器)控制这些线路。 SPH/SPO 仅与主机相关。  

    主机上运行的 CC335x 驱动器会自动控制 SPI 线路并进行相应的配置、因此无需在此处进行任何更改。  

    此致、

    Jonathan