This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:当我在驱动程序级别运行看门狗时、它不会从 LPDS 模式唤醒

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1492215/cc3200-when-i-run-watchdog-at-driver-level-it-does-not-wake-up-from-lpds-mode

Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3235SF

Parça Numarası 支持:CC3200

Araç μ yazılım ̊ C:

Merhaba。 CC3235SF BIR SKEWIPE DE kullanıyorum è re seviyesinde watchdog sürücü è mes。 Amacım watchdog'un LPDs modunda bile düzgün çalışmasını sağlamak . LPDs Modu http isteğiyle uyanıyor ve otomatik olarak uyku moduna Geri dönüyor . Watchdog'u sürücü seviyesinde kodladığımda、http isteğiyle uyku modundan uyandıramadığım bir sorun yaşıyorum。 TI-RTOS kullanıyorum 支持。 Watchdog'u sys ile kullandığımda sorun olmuyor, ancak sürücü seviyesinde kullanmak istiyorum.