This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF:即使看门狗就位、器件也会挂起

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491144/cc3235sf-cc3235sf-device-hangs-even-with-watchdog-in-place

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

让我来为您提供有关该应用的更多详细信息。
系统中有4个任务。 一个是具有最高优先级的 simplelink http 任务、优先级为6。 一个是具有第二高优先级的看门狗任务、优先级为10。 其余是具有较低优先级的 LPDS 调用任务。 另一个是我读取的任务 i2c。 我每100ms 调用一次看门狗任务、以此来清理看门狗任务。
则器件进入 LPDS。 当它接收到 HTTP 请求时唤醒、然后再次自动进入 LPDS 模式。 唤醒和进入睡眠是否会影响看门狗的行为? 从 LPDS 唤醒后是否需要反复重新启动它?

当系统正常工作时、有时会在3天后锁定、有时会在1小时后锁定。 系统完全冻结。 使用 UART_print 时、此过程会冻结。 我打开带 GPIO 的 LED、然后再次冻结。 whatcdog 无法重置系统。 我们进行了大量生产、因此产品被退回。 请紧急帮助。 我使用的是 SDK 7.0.10。 我使用 CCS 1.12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般来说、  无论使用何种电源驱动器、WDT 都能工作、这正是 WDT 的重点。 慢时钟持续发出嘀嗒声、应该在睡眠时持续存在。

    每次超时到期时都需要在运行时重新加载超时、否则它会重置您的应用程序。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法将使用 WDT 设置的系统从 LPDS 模式唤醒。 这是我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说系统无法唤醒时、我有点困惑。 您提到可以唤醒但 WDT 会卡住。

    这种情况可能在几小时后发生。

    您能否更具体地说明哪些功能不起作用? 当系统进入 LPDS 时、WDT 不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、当器件进入 LPDS 模式时、看门狗不工作