This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:如何将 iperf 命令与 CC3135MOD 配合使用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1489716/cc3135mod-how-to-use-iperf-command-with-cc3135mod

器件型号:CC3135MOD

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在查找有关如何将 iperf 与 CC3135MOD 配合使用的文档。

我在 protocol.h 中找到几个符合我的要求的命令:

#define SL_OPCODE_NETAPP_IPERFSTARTCOMMAND                0x9C28
#define SL_OPCODE_NETAPP_IPERFSTARTRESPONSE               0x1C28
#define SL_OPCODE_NETAPP_IPERFSTOPCOMMAND                0x9C29
#define SL_OPCODE_NETAPP_IPERFSTOPRESPONSE                0x1C29

我在 SDK 和 TI 论坛上都找不到该内容。

您能与我分享一个相关的文档/主题吗?

我想使用它、但我不知道如何给出参数以及它们是哪些参数。

项目说明:

STM32 + CC3135MOD

实际使用的版本为 sp_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26

谢谢你

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    在挖掘到器件固件后、似乎从未实现此命令、并且在网络处理器中不执行任何操作。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio:

    感谢您的反馈。

    此致!

    纪尧姆