This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:Mesh、Stantion 和 AP

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1485080/wl1837mod-mesh-stantion-and-ap

部件号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1807MOD

工具/软件:

你(们)好  

我们在我们的产品上运行具有网状网络功能的 WL1807MOD。

它在 Mesh + Station 或 Mesh + AP 方面表现出色。

在某些情况下、我们可以同时使用3种模式。

AI 告诉我们、WL1837MOD 可以运行3种模式(共存)。

请告知这是否正确。

如果是、我们可以参考的任何技术信息?

谢谢

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我会研究它,并尽快回到你。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omri

    很抱歉推动

    您对此事件有任何更新吗?

    谢谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我们从未尝试同时使用所有3个模块。
    但是、如上所述、WL 1837MOD 支持 Mesh + STA 和 Mesh + AP 的多角色组合。
    您可以在设备的 WLAN 功能用户指南中的第8.2节下查看所有支持的组合。
    另外、请参阅 Mesh 指南

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omri
    感谢您的回答
    但我还有一个关于这一点的问题。  

    我们只需对所有 WiFi 应用使用 WL1807MOD 的一个 ANT 输入

    这可以帮助我们升级到 WL1837MOD 并启用 BT 功能

    它是否可以在其中一个 ANT 信道上支持 BT 功能(接入点)、在另一个 ANT 信道上支持 WiFi (基站/网状网络)?

    所有这些模式?

    谢谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、它可以在一根天线上支持 BT 功能、在另一根天线上支持 Wi-Fi (STA 或网状网络)。
    但是、由于两者都在同一 BW (2.4GHz [GHz])上运行、WL1837MOD 将避免同时从两根天线发送/接收。 它将实施共存机制以避免干扰。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omri
    感谢您的快速响应、但我需要再次确认。
    我们的条件是 在一根天线和 Wi-Fi (STA 网状网络)。 它是否仍然受支持?
    如果是、您对此设置有任何演示代码吗?

    wlan0、mesh0、hci0共存并同时进行双向通信

    谢谢
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omri

    很抱歉推动
    是否对此问题有任何更新?

    谢谢

    Jerry