This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:HCI UART 流控制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1497091/wl1837mod-hci-uart-flow-control

部件号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC2564BWL1837

工具/软件:

您好、

WL1837MOD 和主机处理器之间的 HCI UART 连接是否需要硬件流控制(RTS、CTS)? 是否可以改用软件流控制? 我尝试使用的可用 UART 仅具有可用的 TX 和 RX。 如果支持软件流控制、允许的最大波特率是多少? 请提供建议。  

对于 CC2564B、数据表指出具有软件流控制(XON/XOFF)的 HCI UART 支持2线制。 您能否确认它适用于 CC2564B?  

谢谢、

Jon