This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:Cortex-M4为0:断开连接前无法从目标删除调试状态。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1497502/cc3220sf-cortex_m4_0-failed-to-remove-the-debug-state-from-the-target-before-disconnecting

器件型号:CC3220SF

工具/软件:

在 CC3220SF 中调试代码时、会执行加载操作。 但在启动时、会出现调试以下错误

"Cortex-M4:断开连接前无法从目标删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议您在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试。"

执行了复位仿真器、但无法运行调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    尝试删除启动目标配置、或使用新的工作区。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    感谢您的建议。 我将尝试发布结果