This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:存在 LP-AM243停顿的网络终端应用

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1501368/bp-cc3301-network-terminal-application-with-lp-am243-stalls

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件: LP-AM243

工具/软件:

Code Composer Studio 版本:20.1.1.8__1.7.1

适用于 AM243x 的 MCU+ SDK (10.01.00.32)

我一直遵循 CC33XX MCU 用户指南来测试安装在 LP-AM243评估板上的 BP-CC3301 BoosterPack 板。

我能够将网络终端应用程序安装到电路板上、但在终端中运行 WLAN_START 命令后、它会卡在"Download RAM-BTL"步骤。 希望获得一些关于问题可能是什么的指导。 对 AM243x MCU 使用较新的 SDK 是否可能会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Code Composer Studio 的 v12.8和 BP-CC3301示例工程调用的 MCU SDK 版本构建了工程、该问题似乎可以解决。