This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:身份验证问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1501176/cc3551e-authentication-issues

器件型号:CC3551E

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们最近开发了 WiFi6模块、有一些问题需要仔细检查:

CC3551E 可以支持 BLE 网状网络吗?

CC3551E 是否通过 Matter  认证?

CC3551E 模块产品结束后需要重新认证?

CC3551E 通过 BLE 认证了吗? 在完成 CC3551E 模块产品后、我们是否需要重新认证 BLE?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    1)+ 2)我正在检查这个,将返回你。

    3)是的,你的模块作为一个产品本身将需要通过认证。 您的模块由您负责。 CC3551E 是经过认证的产品、这可确保在您的模块内 CC3551E 不会导致   认证失败。

    4) CC3551E 经过 Wi-Fi 和 BLE 认证。 如前所述、您的模块将需要 经过认证、CC3551E 不会导致失败。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    受到了很好的接待! 寻找你的1)和2)回复!

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    关于您的问题:

    1) 是的、CC3551E 能够支持 BLE 网状网络。 该软件尚不支持该功能、但正在进行评估。

    2) CC3551E 尚未完全发布、 因此我们尚未对 Matter SW 进行正式认证。 现可提供 Matter 的早期演示(基于 v1.2)。 产品完整发布后、Matter 支持将与最新版本一致并获得认证。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Omri