This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:LAUNCHXL-CC3235SF:sl_WlanGetNetworkList 表达式无法正常工作

Guru**** 2575665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1501932/launchxl-cc3235sf-launchxl-cc3235sf-sl_wlangetnetworklist-expression-not-working-properly

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:

我有两个问题。

1-)当我使用 sl_WlanGetNetworkList 进行扫描时、最多会获得30个结果。 在这种情况下、如果网络上有50台设备、我将如何扫描它们。 我想出的想法做2扫描25每,但在这里,我风险得到相同的结果或相似的结果在每次扫描。 如何解决这个问题。

2-)如何应用仅扫描5GHz 网络等选项。