This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:加载"cc33xx-conf.bin"时出现命令行接口错误。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1487489/bp-cc3351-command-line-interface-error-in-loading-cc33xx-conf-bin

器件型号:BP-CC3351
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 我们正在" C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_2_3_3 "。

 我们可以成功加载" cc33xx_2nd_loader.bin "和" cc33xx_fw.bin "进入 BP-CC3351、但第3步加载失败" cc33xx-conf.bin "、显示如下图所示的错误消息。

 我们检查了文件夹路径是否正确、并且 cc33xx-conf.bin 正确包含在文件夹中。 那么、什么是这样的误差呢?

 我们使用的命令为:

  .\simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool -i XDS110 -param1 LS420879 Common load_cc33xx_conf_bin --path_to_bin C:/ti/simplelink_wifi_toolbox_ win_2_3_3/radio-tool/binaries/CC33 51. cc33xx-conf.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    您从哪里获得此命令?

    ?? ? 说:
    \simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool -i XDS110 -param1 LS420879 Common load_cc33xx_conf_bin --path_to_bin C:/ti/simplelink_wifi_toolbox_ win_2_3_3/radio-tool/binaries/CC33 51. /cc33xx-conf.bin

     另外、我看到要加载您使用 Communicator 命令的固件、但对于您尝试使用无线电工具的配置、我看到了吗?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RogelioD

    出于工厂验证目的、需要支持命令列表、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对使用命令行无线电工具一无所知、但仔细查看错误消息。 它抱怨 conf.bin 路径的后半部分,就好像它是一个单独的未知参数一样。 "win_2_3_3"前似乎有一个错误的空格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我已成功使用命令列表来输出 wifi TX 功率、但 json 文件中是否有任何地方可以修改带宽? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到的、我对此工具一无所知(我不是 TI)。 但这是一款仅限20MHz 的器件-您尝试将其更改为多大的带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 感谢您先前的建议、这有助于我解决命令列表问题。  我仔细检查了 CC335x 数据表、它确实仅支持20 MHz 带宽。 谢谢你。
    注意:BW 不做任何更改