This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301定制电路板范围测试和数据包错误数据。

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1489073/cc3301-cc3301-custom-board-range-test-and-packet-error-data

器件型号:CC3301

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们已经使用 CC3301 Wi-Fi - BLE 组合芯片组开发了一种定制硬件、现在处于硬件验证阶段。 我们想了解您对两个射频测试用例的意见。
希望您能在这方面为我们提供帮助,请参阅以下问题:


1)使用简单链路 Wi-Fi 工具箱在两台不同的 PC 上与我们的定制板连接,是否可以配置一个板作为发送器,另一个作为接收器,以测量不同距离的距离和数据包丢失?  

2)是否有任何移动应用程序可用于测试范围和我们的定制硬件和手机之间的数据包丢失?

谢谢、
Deepak D.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    1)可以、您可以这样做、因为 CC3301可以发送或接收数据、因此这里没有看到任何问题。 一种简单的设置可以将一个器件设置为 AP、另一个设置为 STA、或者使用无线电工具实现一种发送(Tx)和另一种接收(Rx)。

    2)对不起,但我不熟悉 这样的应用程序。

    如果我能进一步帮助您、请告诉我。
    此致、

    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    2)是否有任何移动应用程序可用于测试我们的定制硬件和移动电话之间的范围和数据包丢失?

    您可以使用 iperf 测试总体吞吐量、然后测量硬件和电话之间的 RSSI 信号以检查范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sabeh Khan,我会检查.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri、

    我们现在面临的问题是无线电工具无法正常工作。
    它在向定制硬件发出命令时存在问题。
    请查看日志 attached.e2e.ti.com/.../terminal_5F00_data_5F00_CC3301.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在关闭该主题、因为我们进行了电子邮件通信。

    此致、
    Omri