This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:推荐用于 WL1807MOD WiFi 联盟认证的 Quicktrack 版本

Guru**** 2575665 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1499222/wl1807mod-which-is-the-recommended-quicktrack-version-to-be-used-for-wifi-alliance-certification-for-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:

您好、

我们正在继续为我们的产品进行 WiFi 联盟认证。  

其中、我们使用快速跟踪工具。 由于每个 WiFi-allience 论坛提供多个版本、因此我们希望了解 TI 为 WL1807MOD 推荐的版本。 [这还将包括推荐的 wpa_supplicant 和 hostapd 版本]。  

BR、

Anantha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anantha:

    很抱歉耽误你的时间。 我们没有已针对 WL18xx 上的 QuickTrack 进行测试的经验证版本。 对于快速跟踪、通常由客户使用 WL18xx 测试 QuickTrack、因为它通常取决于内核版本和 WL18xx FW 版本。  

    我建议您使用您的系统测试最新的快速通道版本。