This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MODSF12MOBR 随附默认固件

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3100MOD, CC3220MOD, CC3100, CC3135, CC3120, CC3200, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1503699/cc3220mod-cc3220modsf12mobr-ships-with-default-firmware

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3100MODCC3100CC3135、CC3120CC3200CC3120MOD、CC3135MOD

工具/软件:

你(们)好

我们 为工程购买了 CC3220MODSF12MOBR 模块。  

我们想知道此 CC3220MODSF12MOBR 模块是否随附默认固件?

我们 在上一个工程中使用了 CC3100MOD 模块、这些模块随附默认固件、在该固件中、我们与连接到 STM32的 SPI 从端口进行通信。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    CC3220MOD 中没有默认固件。 CC3220和 CC3100是不同类型的器件。 CC3100是一款网络处理器(NWP)、与 CC3120或 CC3135类似。 但 CC3220类似于 CC3200 NWP + Cortex-M4应用处理器(用于运行代码)。 CC32xx 是一种"自满足"解决方案、无需像 STM32那样具有额外的 MCU。

    如果您想替代 CC3100MOD、我们可以谈谈 CC3120MOD 或 CC3135MOD。 对于新设计、您也可以考虑 CC33xx 器件、尤其是在 STM32中有足够资源的情况下。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    CC3120MODRNMMOBR 希望这符合我们的要求、此器件附带默认固件、可通过 SPI 进行通信。  

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    是的、CC3120MOD 可替代旧的 CC3100MOD。 换用模块的原因是什么? 但请注意、CC3100和 CC3120的主机驱动程序不同。 它的工作原理相似、但不兼容1:1。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3100MODR11MAMOBR 是我们决定使用的器件。