This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:SDK 1.5中的 FreeRTOS 目录、缺少 CM4目录

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1504606/cc3200-freertos-directory-in-sdk-1-5-missing-cm4-directory

部件号:CC3200

工具/软件:

您好:

似乎在 SDK 1.2和 SDK 1.5之间、我们停止了在 SDK 中包含 FreeRTOS 的 CM4可移植性层、现在有一个 cm3目录:

我有客户将旧工程从 SDK 1.1迁移到 SDK 1.5、并且在使用最新 SDK 重新编译工程时遇到问题。

我在 SDK 的1.5版上构建了 FreeRTOS 示例、似乎我们仍然引用可移植/IAR/CM4目录、但这显然不存在、但我们的工程会构建:

客户应该参考哪个目录来处理基于 FreeRTOS 的工程?

Munan