This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:VDDS_PU 和 RESET_N 电阻值的典型值、最小值和最大值是多少

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1504081/cc2651r3sipa-what-are-the-typical-min-max-of-the-resistance-values-of-vdds_pu-and-reset_n

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好!

数据表4功能方框图中 VDDS_PU 和 RESET_N 电阻值的典型值、最小值和最大值是多少?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、

    遗憾的是、我们没有公布电阻值的外部规格、因为它的主要功能是防止 RESET 引脚被无意中置为有效、因此其值并不重要。 在关断/待机运行期间、输入引脚脉冲高电平的漏电流也应尽可能小-我们的特性数据将考虑到这一点。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael