This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300:AP 模式 ACS

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1498986/cc3300-ap-mode-acs

部件号:cc3300
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

工具/软件:

尊敬的专家:

我看到 CC33xx WLAN 特性指南修订版 B (SWRU616B)术语表中提到的 ACS、但通过搜索、并未明确 CC3300在带有 hostapd 的 Linux 主机上是否支持它。 我想我会在这里回答一个简短的问题。

如果我们使用 CONFIG_ACS 重新编译 hostapd、CC3300是否支持自动通道选择作为接入点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    我们尚未记录此功能、但这就是该功能的工作原理。 你能给它一个尝试,看看它是否在你的最后工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人会研究并报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh,

    我有人看了看。 ACS 启动和失败。

    缺少信息:SDK 10.0.7.4

    hostapd stdout 日志

    sh-5.2# hostapd /tmp/hostapd.conf
    ACS: Automatic channel selection started, this may take a bit
    wlan0: interface state UNINITIALIZED->ACS
    wlan0: ACS-STARTED
    ACS: Unable to collect survey data
    ACS: All study options have failed
    Interface initialization failed
    wlan0: interface state ACS->DISABLED
    wlan0: AP-DISABLED
    ACS: Possibly channel configuration is invalid, please report this along with your config file.
    ACS: Failed to start
    wlan0: AP-DISABLED
    hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started
    nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
    wlan0: interface state DISABLED->DISABLED
    wlan0: interface state DISABLED->DISABLED
    wlan0: AP-DISABLED
    wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
    hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started

    示例、minimal hostapd.conf、


    interface=wlan0
    ssid=FOOBAR_SSID
    hw_mode=g
    channel=0
    auth_algs=1
    # don't advertise the SSID
    #ignore_broadcast_ssid=1
    wmm_enabled=1
    ieee80211n=1
    wpa=2
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    wpa_pairwise=CCMP
    rsn_pairwise=CCMP
    wpa_passphrase=test_pw_1234
    #wpa_psk=

    从 wireless.kernel.org 文档中不清楚可能缺少哪些其他配置。 建议、如果需要从较新的 SDK 中获取某些资源、我们可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有弄错、ACS 依赖于驱动程序/固件中的调查支持。 在 当前的 Linux 版本(1.0.0.8)时、CC3351固件并未实现此功能、因此我怀疑3300也没有实现。 这也是 hostapd 输出的抱怨,如果你仔细看.

    似乎不太可能与当前固件一起使用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    让我在我的设置中确认这一点、我将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新 Sabeeh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    我将在本周结束时向您介绍最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    我弄错了、ACS 目前是 CC33xx 器件上不可用的一项功能。