This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:MQTT 安全连接和 HTTP 客户端支持

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1500039/lp-em-cc35x1-mqtt-secure-connection-and-http-client-support

器件型号:LP-EM-CC35X1

工具/软件:

您好、

我有 LP-EM-CC35X1和 XDS-110调试器套件。  


我认为 MQTT 客户端的安全连接/TLS 支持 未实现。  
这是否意味着 SDK 支持但需要在用户应用程序端实现、或者 lwip 中的当前 MQTT 库不支持?  

我如何将 http req 发送到云端、是否有适用于此主板的 http_client 示例?  

谢谢

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正在添加这些示例。

    我可以说、我已将安全性添加到 MQTT、还添加了一些基本的 HTTP 客户端示例(非安全示例)。

    它应该在下一个插件中发布。 它正在开发中。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来真棒! 谢谢 Shlomi。
    我还有几个问题。
    1.这是否意味着由于 lwip 限制, https 将在以后得到支持?  
    2.我看到只支持 GET 请求,以后是否也支持 POST ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这将得到支持、但不能保证日期。

    至于发布,好的捕捉Slight smile

    我还注意到这一点、并在 LwIP 中实施了 POST、因此还应包含该内容。

    Shlomi