This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:通过 Uniflash 上传 MQTT 证书时需要帮助

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1500847/cc3230sf-assistance-required-for-uploading-mqtt-certificate-via-uniflash

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

目前、在尝试将存储在本地驱动器上的 CA 证书上传到 Simcom LTE 调制解调器时、Uniflash 遇到了问题。 作为权变措施、我使用 Code Composer Studio (CCS)将 CA 证书上载到 Simcom LTE 调制解调器。 之后、从代码中删除了 CA 证书上传部分、将其重建为 SLI 映像、然后使用该映像使用 Uniflash 刷写器件。 我想知道如何使用 Uniflash 直接将 CA 证书上传到我的 Simcom LTE 调制解调器、而不依靠 CCS 来完成此步骤。 任何指导或最佳做法都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能我错过了这里、但 Uniflash 有一个选项可以将任何文件加载到文件系统上的任何位置。

    只需浏览到"高级"选项卡、您就可以看到"文件"->"用户文件"选项。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 CA 证书适用于 LTE 调制解调器、而不是 MCU。 是否仍在 文件-->用户文件选项中上载 CA 证书?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此  Simcom LTE 调制解调器是如何工作的?

    它是否从同一文件系统读取?

    我需要有关架构的更多信息才能解答。

    同样、如果它可以通过 CCS 实现、我看不到通过 Unifalsh 它不起作用的原因。