This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:无法连接到 Cisco AP

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1505102/cc3135mod-cannot-connect-to-cisco-ap

器件型号:CC3135MOD

工具/软件:

  在无线 LAN 控制器上进行软件更新后、CC3135MOD 无法再连接到 Cisco AP。根据 Cisco WLC 收集的日志、客户端设备(即 CC3135MOD) 在收到 探测响应后没有发送任何关联请求。  有关 我们如何调试该问题的原因和建议可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否使用了驱动程序中的正确安全类型? 您是否确定 Cisco AP 没有进行默认安全模式更改的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sabeh、默认安全模式没有变化、AP 是一个开放网络、 使用 MAC 地址白名单进行器件身份验证。