This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:外设 SPI

Guru**** 2760715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1501941/cc3235modasf-peripheral-spi

器件型号:CC3235MODASF

工具/软件:

你(们)好  

network_terminal.c 在下面有注释。

/*初始化网络的 SPI 接口
处理器和外设 SPI (如果板级配置文件中定义)*/

这个板级配置文件 是哪个文件?

当我使用 SPI 时、它定义了什么?

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    syscfg 生成配置文件。 它称为 ti_drivers_config.c

    您可以看到其中的所有外设、SPI 就是其中之一。

    具体来说、默认情况下、我们有用于串行闪存的 SSPI、以及用于应用处理器(Arm M4)和内部 MAC 处理器(Arm M3)之间通信的内部 SPI。

    当打开工程的 common.syscfg 时、您可以看到所有 SPI 配置。

    此致、

    Shlomi