This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:代码执行缓慢

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1505232/cc3551e-slow-code-execution

器件型号:CC3551E

工具/软件:

为了缓解相关的 i2c pinmux 问题、我正在尝试使用 bit-bash I2C。 我可以轻松控制 GPIO 引脚、但我获得的切换速率约为7kHz。 这可能是由于代码运行 XIP 造成的。 是否可以将代码块重定位到内部快速 RAM 中以便执行?

对于我使用的其他处理器、这通常通过命名的链接器段和一些链接器脚本魔术包来完成。

是否有使用当前工具执行此操作的推荐方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道有任何将 XIP 迁移到 SRAM 的实践。

    链接器文件上有 cram 和 tcm_cram 段、可以使用、但我自己还没试过/测试过。

    此致、

    Shlomi