This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:连接状态期间的后台 AP 扫描

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1496821/cc3220sf-background-ap-scan-during-connected-state

器件型号:CC3220SF

工具/软件:

尊敬的团队:

现在、我们已将 CC3220SF 芯片连接到接入点。 当设备连接到接入点时、我们需要执行接入点扫描。 我怀疑我们是否可以在设备仍连接到一个接入点的情况下执行后台接入点扫描。  

此外、我们使用了 network_terminal 示例工程、在其中添加配置文件并扫描 SSID 列表。 我们使用 Sl_Wlan RxStatGet API 来获取平均 RSSI、但我们需要知道哪个 API 将获得 AP (接入点)的连接状态(已连接/已断开)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、连接时扫描不受限制。 您使用相同的扫描 API。

    对于连接信息、可以使用以下两种方法之一:

    • 基本:
      _i16 RetVal = 0;
      _U16 Len = sizeof (SlWlanConnStatusParam_t);
      SlWlanConnStatusParam_t WlanConnectInfo ;
      RetVal = sl_WlanGet (SL_WLAN_CONNECTION_INFO、NULL、&Len、(_u8*)&WlanConnectInfo);
    • 延长:
      int8_t ret = 0;
      SlWlanExtConnectionInfo_t ExtConnectionInfo;
      _U16 CONFIG_OPT = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_EXT_CONNECTION_INFO;
      _U16 Len = sizeof (SlWlanExtConnectionInfo_t);
      RET = sl_WlanGet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、&CONFIG_OPT、&Len、(_u8*)&ExtConnectionInfo);

    此致、

    Shlomi