This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:需要 NVS 功能

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1500022/lp-em-cc35x1-nvs-functionality-needed

器件型号:LP-EM-CC35X1

工具/软件:

您好、

我有 LP-EM-CC35X1和 LP-XDS-110开发套件。 我可以构建和刷写示例工程。  

我需要使用 NVS (非易失性存储)。 我在 SDK 和文档中的 spiffs 和 fatfs 库中看到 /docs/simplelink_mcu_sdkUsers_Guide.html、但我无法正常工作。
CC35XX/SDK 实际上是否支持该功能、或者是否有任何替代方案?  

提前感谢您的支持。  

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    我认为最新版本的 CC35x1 SDK 现在实现了 NVS 驱动程序。 驱动程序 API 可在 source/ti/drivers/nvs.h 下找到

    此致、

    Rogelio