This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:安全功能和标准参考

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1496222/launchcc3220modasf-securly-functions-and-reference-to-standards

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题:CC3235S 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

TI 器件 CC322x、CC323x 和 CC355x 通过 TCP 连接提供支持 SSL 和 TLS 协议的安全套接字层。
此功能包括几种类型的验证、例如服务器和客户端验证。
所需的程序在各种标准中进行了定义、例如 NIST 标准中。
例如、制造商还可以通过 NIST 测试其安全机制。

例如、作为器件安全认证的一部分、能够参考现有标准会非常有用。

是否可以使用上面提到的 SimpleLink 器件的任何引用或声明?

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道有关安全套接字的具体标准。

    UG/RN 中介绍了受支持的密码套件和方法集、但我不知道具体标准。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi、

    非常感谢您的回答。

    这里以安全套接字为例进行了介绍。
    我需要的是 CC3235S 数据表(SWRS215E)中提到的 IPS 140-2 1级认证、或者在检查/验证 NWP 内的证书时提及 FIPS SP800-90B 以生成真随机数或符合标准。

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    本例中的 FIPS 仅介绍了通用于 Wi-Fi 的内部硬件加速器和 AES。

    我认为它与证书无关、但如您所说、也许只是一个示例。

    您是否正在寻找此器件通常支持的安全相关标准、特别是关于套接字和证书的标准?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi、再次感谢。

    您是否正在寻找此设备通常支持的安全相关标准、或特别针对套接字和证书?

    我正在寻找 CC3220和 CC3235通常支持的安全相关标准。

    对不起,如果我表达了自己有点不可理解。 :)

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    除了 TRM 上对 NIST 的引用之外、我找不到具体的内容、但它主要围绕 AES。

    我可以四处询问、看看我是否遗漏了一些东西。

    Shlomi