This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:重新编译固件问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1517183/cc2530-recompile-firmware-issues

器件型号:CC2530
主题: CC2544中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户目前正在使用 CC2530模块、并尝试 具有 TI 网站上提供的 SBL 固件、修改 ZStack ZNP、该固件包含最新版本的 IAR 8051嵌入式工作台。 但是、固件无法编译与2530的 UART 连接所需的更改(9600波特、无流控制)。

您可以提出任何初步建议吗? 我还将看到他们是否可以分享任何其他技术细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail、

    [报价 userid="523628" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1517183/cc2530-recompile-firmware-issues ] 8051的 IAR 嵌入式工作台最新版本

    我们可能不需要使用最新版本。 根据我自己在 CC2544上的经验并使用提供的示例、我需要使用非常特定的旧版本的 IAR、以便使示例编译不会出错;当我尝试将现代 IAR 与旧示例结合使用时、会出现许多错误。  

    (*我使用的 IAR 版本应该是9.30.1。 从2016年开始)  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、谢谢! 客户现在正在尝试此操作、并将进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    Alex F