This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:在 SK-AM62B-P1上启动 M2-CC3351

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1514159/cc3351-bringup-of-m2-cc3351-on-sk-am62b-p1

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好:

我使用 M2-CC3351作为 SK-AM62B-P1的外部 WiFi 芯片组。

M2-CC3351 连接到 M.2卡、10K 电阻器连接到 R6。

和器件树设置使用以下命令完成:

ENV set adtbo_idx 11.

Saveenv 

复位


但在启动期间、我们会看到以下错误日志:
` 10.591478][T85] cc33xx:错误设备信息命令失败
[ 10.604996][T85] cc33xx:错误 FW 下载失败
[11.806937][T147] ueventd: LoadWithAliases 无法加载平台:cc33xx,已尝试:平台:cc33xx`

以下是 R6电阻器和 M.2卡的图像:


启动日志:

e2e.ti.com/.../8407.Bootup_5F00_Logs.txt

您能否检查一下、让我们知道如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirisha:

    您能否先尝试一下 Processor SDK 10或11中的 Yocto 构建、看看 WiFi 是否正常运行? 然后、我们可以重新访问 Android 构建、看看问题是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:
    当然、我会尝试 Yocto 映像并提供更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:
    我刷过 Yocto 映像:

    tisdk-default-image-am62xx-evm.wic

    在链接中:

    https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU/1.0.0.8

    启动后、当我检查 WLAN 接口时、没有显示:

    我还在启动过程中观察到以下错误日志:

    am62xx-EVM 登录:[  12.810407] wlcore:错误驱动程序初始化期间出现致命错误、无法恢复
    [  12.817236] wlcore:错误设备信息命令失败  
    [  12.822748] wlcore:固件下载失败错误

    您能告诉我们接下来应该做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrisha:

    此问题与未正确安装 R6电阻器有关。 您能否验证 R6电阻器是10k Ω 并正确安装?

    如果正确安装了 R6、则我们需要使用 simplelink WiFi 工具箱从 CC33xx 芯片收集固件日志。