This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF 更新程序

Guru**** 2575635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1517354/cc3235modasf-cc3235modasf-updating-the-program

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、专家、

我对更新 CC3235MODASF WiFi 模块的程序有疑问。

目前、我使用 Code Composer Studio 构建 CC3235MODASF 程序、然后使用 UniFlash 进行更新。

是否可以使用用户程序而不使用 UniFlash 进行更新?

例如、通过 SPI 通信发送写入数据并使用闪存驱动程序将其写入串行闪存。

如果可以更新、您能否告诉我必要的步骤和需要注意的要点?

此致
Egawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egawa:

    请参阅生产线指南

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的答复。
    我将尝试使用链接的文档作为参考进行更新。

    Egawa