This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:SimpleLink Wi-Fi 工具箱的稳定性问题–预合规性测试所需的支持

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1517339/cc3301-stability-issues-with-simplelink-wi-fi-toolbox-support-required-for-pre-compliance-testing

器件型号:CC3301
《主题中讨论的其他器件: CC1350》

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我之前提出了一个关于 SimpleLink Wi-Fi 工具箱软件崩溃的问题、但我们仍然遇到同样的问题。 在我们早期的内部射频验证测试中、崩溃后重新启动应用程序是可以管理的、以便捕获所需的测量值。

但是、我们现在正在执行需要的预合规性测试 PC 与我们定制 CC3301电路板之间可稳定连接至少一小时 。 不幸的是、应用程序在2分钟内持续崩溃、迫使我们重新启动工具、这对于我们当前的验证流程来说已不再是可以接受的。

感谢你支持澄清以下几点:

  1. 调试器设置 :我们正在使用 CC1350 LaunchPad 上集成的 XDS110 来验证 CC3301定制硬件。 无线电工具用户指南指示这受支持。 但是、使用独立的 XDS110调试器是否会提高稳定性、或者此类用例是否需要?

  2. 电压电平转换 :我们的 CC3301板在1.8V 电压下运行,而 CC1350则在3.3V 电压下运行。 我们在两者之间使用基于 MOSFET 的电平转换器。 您能否确认此方法是否适合在这种情况下稳定运行?

  3. PC 要求 :运行 SimpleLink Wi-Fi 工具箱的 PC 是否有任何特定的硬件或软件要求,以确保平稳稳定的性能?

  4. 连接线 :为了连接 EVK 和我们的定制电路板,我们只使用 TMS (SWD)、TCK (SWC)、RESET 和 GND 线路。 这些信号是否足以通过工具箱正常运行、或者是否建议使用额外的线路?

如果您能及时提供帮助、我们将不胜感激、因为此问题阻碍了我们的合规性测试。

此致、
Deepak D.



e2e.ti.com/.../05222025104257_5F00_swt.log