This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351的 SPI 命令列表

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1516133/cc3351-spi-command-list-of-cc3351

器件型号:CC3351

工具/软件:

你好。

我想将 CC3351 WiFi IC 用于波束形成系统。

为了实现波束形成功能、需要对每个逆变器进行 CW 输出和相位控制。

但是、数据表中没有 SPI 命令列表。

我想检查命令列表以查找上面所述的函数。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3351是一款1x1器件。 无法进行波束形成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我误解了 IC 有一个2天线系统、因为它应用了2x2 MIMO……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc3351可以采用双天线设计、但这仅适用于天线分集。 只有一个 TX/Rx 链、一次只有一个天线处于活动状态。

    物有所值、即使无线电是2x2并支持波束形成、您仍然无法像 您在主机上提到的那样进行控制。 这种控制级别发生在支持它的对讲机的对讲机固件中。 通常、您可以启用/禁用波束形成、但仅此而已。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们不能像您所解释的那样更改低电平控制。
    非常感谢。