This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:5GHz 频段(5725-5850 MHz):EN 300 440的 DOC 和测试报告?

Guru**** 2527200 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1515902/wl1807mod-5ghz-band-5725--5850-mhz-doc-and-test-report-for-en-300-440

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:

尊敬的 WiFi 团队:

客户正在使用 WL1807MOD 对产品进行认证、 目标是在全球多个国家/地区进行认证。
认证还应包括中规定 的 WLAN 5GHz 频段(5725 - 5850 MHz) EN 300 440
TI 文档"针对 SRD 在2.4GHz/5GHz 频段运行的 CE 法规 swra670 "中提到了该频段。
但以下链接的任何文档(包括 WL1807MOD_DOC_SWRSQ043)中均未提及、因此显然没有相关测试报告:
   https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 
我们有5 GHz 频段(5725 - 5850 MHz ) DOC 和相关的测试报告吗?

似乎下面的帖子可能是相关的,但我不是100%肯定的含义:
请您再澄清一下吗?
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879166/wl1837mod-will-ti-provide-eu-regulatory-support-for-unii-3-channels-149-165-with-the-wl1837   
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698641/wl1807mod-etsi-upper-band-test-reports

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在欧盟的认证可以包括 UNII-3频段、如果是、则符合 EN 300 440标准。 但不需要器件来支持该频带。

    您添加的这些链接表示 TI 选择不支持欧盟针对此器件的 UNII-3频段、因此不存在相关报告。