This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:使用 LaunchPad XDS110调试器-是否可以将其配置为目标功率?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1511954/launchxl-cc3235sf-using-launchpad-xds110-debugger---can-it-be-configured-for-target-power

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFLP-XDS110

工具/软件:

我们正在使用 CC3235SF SimpleLink 构建产品、并且已经在使用等效的 Launchpad 评估板进行测试。 我想使用板载 XDS110 JTAG 仿真器来调试我们的原型、但找不到任何介绍如何将调试器用于客户电路板的文档。 具体而言、原理图似乎显示板载电源无法与 JTAG OUT 连接器隔离、这意味着 XDS110只能用于为目标供电、而不能用于施加目标电源。 有人能帮我确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    我认为、对于您的用例、您也可以尝试使用 LP-XDS110。 这是独立的 XDS110、而不是使用 CC3235SF LP 上的板载 XDS。

    借助该板、您可以通过 LP-XDS110为目标板供电、或单独供电。  

    https://www.ti.com/tool/LP-XDS110 

    此致、

    Jonathan