This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:关于 CC3200的 AP 扫描

Guru**** 2567005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3501E, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1514694/cc3200-regarding-ap-scan-of-cc3200

部件号:CC3200
Thread 中讨论的其他器件: CC3501ECC3551E

工具/软件:

据我所研究、使用 CC3200从 AP 扫描中检索的最大 AP 数为20。

是否有办法按 RSSI 降序排列这20个 AP?

例如、即使 CC3200周围有30个以上的 AP、我也想始终检索 RSSI 最强的前20个 AP。

或者、如果有任何可能的方法、请告诉我 选择要接收的 AP 信息 CC3200的 AP 超过20个时、请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、CC3200器件无法做到这一点。

    您有以下选项:

    • 通过 AIP  sl_WlanSet 设置扫描阈值来消除所有弱 AP (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS ……)
    • 进行多次扫描并尝试自行对列表进行排序、 但这可能不是最佳方法、进行多次扫描需要很长时间
    • 迁移到 CC3220、CC3235或 CC3230器件。  此类排序仍然不受支持、但这些设备可以在扫描列表中返回30台设备。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。

    我想继续使用您建议的第一种方案。

    根据我的理解、如果我将WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER参数设置_u810[it was 0]、CC3200将以较低的功率级别传输、这意味着它大部分会检测到物理上更接近它的 AP。

    在这种情况下、我似乎只能有效地检索信号强度(RSSI)较强的 AP、因为较弱或较远的 AP 不太可能响应。

    如果我误解了任何内容、请纠正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从理论上讲、使用 TX 功率设置的这种方法可以有效、但在实际应用中、我预计不会有太多成功的使用。  由于强度2.4 GHz WiFi 信号外部取决于设备周围的外部条件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第二个选项—如果我调用sl_WlanGetNetworkList()5次,列表大小为20每次,
    这是否意味着我最终可以在附近检索多达100个独特的 AP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    编号 如果您进行多次扫描(根据设置的扫描间隔等待、然后用 API  sl_WlanGetNetworkList ()读取)、您可能会有一些运气、并收到一些新的 AP。 排序结果将由您决定。 这就是为什么我说这种方式不会发挥最大作用的原因、因为它不是很实用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、真的很有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有最后一个问题—您是否碰巧知道在 CC3200返回的列表中如何订购附近的 AP?
    我非常肯定有一些底层机制可以确定包含哪些20个 AP 以及它们是如何堆叠的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我不理解您的问题。

    API  sl_WlanGetNetworkList() 可以返回最多20个 AP 的列表。 列表是结构、您可以根据需要执行任何操作。 根据 RRIS 等进行排序 这取决于您和您在应用处理器上的算法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我调用时sl_WlanGetNetworkList()、该函数会向 NWP 发送命令、该函数会执行 AP 扫描并返回多达20个 AP。
    我的问题是:NWP 如何决定返回哪20个 AP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    编号 API  sl_WlanGetNetworkList ()只返回以预设扫描间隔完成的后台 WLAN 扫描的结果。

    首先列出 AP。 当列表已满时、我们不会将结果添加到列表中。 RSSI 越好、AP 没有优先级。 您只能设置 阈值。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "哦,我明白了! 所以你说的是,如果我 sl_WlanPolicySet()使用适当的参数[例如)阈值-70dBm],然后调用sl_WlanGetNetworkList(),我只会获得 CC3200周围的 AP 的 RSSI 大于-70dBm.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、正确。 阈值将应用于下一个扫描周期。 设置阈值也会限制连接到弱网络的能力。

    我不确定,但我认为 API  sl_WlanPolicySet () 是持久的。 触发写入 sFlash 所设置的平均值。 和 sFlash 的写入周期数量有限。 这意味着经常使用 持久性 API、它可以很快杀死 sFlash。 当您将此 API 用作其他持久 API 时、请务必小心。

    顺便说一下... 为何使用 CC3200。 它是相当过时的设备。 因为即使是较新的器件 CC3220、CC3235、CC3230现在也处于较长的热支持阶段(这意味着没有新功能、长时间的 bug 修复甚至一些 bug 都无法修复)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会考虑这些新的器件,也感谢您的帮助再次Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您想了解最新的 TI 器件、可查看 CC3551E 或 CC3501E。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢 Jan 的支持。 只想补充一点、删除弱 AP 的最佳方法是按照 Jan 的建议设置 RSSI。

    扫描机制在机罩下的工作方式是、第一个已扫描 AP 列表已填充到表中、但在第二次扫描以及在第二次扫描时、如果您需要用新 AP 替换现有 AP、则会有一个逻辑来测试列表中 AP 的老化情况。 如果不更改默认值、则老化时间应约为30秒。 因此、当扫描新 AP 并且其 RSSI 优于过时的 AP 时、就会进行更换。

    此致、

    Shlomi