This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E 配置验证与 CC3551E;CC3501E 数据表与放大器;SDK 支持

Guru**** 2472800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3501E, LP-EM-CC35X1, CC3551E, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491172/cc3551e-verification-of-i2c1-configuration-in-cc3551e-cc3501e-datasheet-sdk-support

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1SysConfig、CC3500、CC3501E、 Energia

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用基于的电路板 LP-EM-CC35X1 RevE3_DesignFiles

我收到了董事会、正在提出 CC3551E MCU 。 但是、我们无法找到 CC35X1 响应 其中概述了 SysConfig 工具 。 作为权变措施、我们使用 CC3500 以模仿 MCU、该 MCU 到目前为止一直工作正常、但除外 I2C1

请参阅两者的数据表 CC3501E CC3551E I2C1 都可以配置为使用 GPIO3 (SDA) GPIO2 (SCL) 。 我们遵循了此设计指南、但 SysConfig 不提供分配的选项 GPIO2和 GPIO3 到 I2C1。

您能否证实数据表中的信息 I2C1 对吗? 我们即将开始制作下一个版本、如果数据表不准确、我们将需要更改硬件设计。 这是非常紧迫的、因为我们正面临一个项目的最后期限。

此外、您能否提供正确的答案 SDK 中找到 指定 CC3551E CC3501E 、包括正确 SysConfig 支持

提前感谢您的帮助。

此致、

Robert


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C3500应该正常。 您在 syscfg 上的何处看到? 您是否完成了将 cc35xx 器件支持复制到 CCS 的前期准备工作? 检查项目的"常规属性"时会看到什么? 我看到 CC35X1位于"型号和内核"下。

    至于 syscfg、我继续进行检查、似乎 DS 是正确的、syscfg 是不正确的。 因此、syscfg 需要固定。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的答复。 很高兴您确认 DS 正确。  在技术参考手册中、 GPIO3PCFG 寄存器中未提及 I2C1 SDA。  
    是的、我可以在"型号和内核"下看到 CC35X1。

    您能否与该修复程序共享一个 SYSCFG 更新? 或者、将 GPIO3分配为 SDA1的最佳替代方法可能是什么?

    非常感谢。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在内部提问、因为 syscfg 不直接位于 Wi-Fi 组下方。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我注意到 CC35xx 技术参考手册(第1172页)的 GPIO3部分中未提及 I2C1_sda。 我们还尝试强制 GPIO3用作 SDA、但不进行信号传输。

    您能否检查我们是否需要将 I2C1_SDA 引脚更改为另一个 IO? 我正在研究电路板的版本、因此 迫切需要确认引脚多路复用。  

    非常感谢。

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    首先、您在 syscfg 上的查询已移至负责该查询的团队、并且将提供更新的 syscfg 或补丁、日期尚未确定。

    至于 GPIO3不工作的事实、需要等到星期二硬件工程师回来(因为他最熟悉该器件)。

    此致、

    Shlomi