This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:Wi-Fi 功能评估

Guru**** 2563800 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1522443/cc3235modas-wi-fi-function-review

器件型号:CC3235MODAS
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我正在考虑将其连接到 MSP430F5659IPZ 以实现 WiFi 功能。

我们正在考虑一种无需固件开发所需人工即可轻松开发的配置。

使用 TI 的 wifi 模块进行开发时、以下配置是否最简单?

使用 Uniflash 将官方 TI AT 命令固件写入 CC3235MODAS 中内置的 CPU、并自行控制 Wi-Fi。将 MSP430F5659IPZ 用作外部 CPU、并通过 UART 发送 AT 命令(仅通信)。

如果使用 TI WIFI 模块并将 MSP430F5659IPZ 作为主 CPU、可以轻松开发出任何东西、请告知我型号等

此外、如果我使用的 Wifi 模块没有采用 MSP430F5659IPZ 的内部 CPU、则通信栈上的负载是多少?
如果我使用内置堆栈的 WiFi 模块、是否可以?