This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:启用 wifi 热点

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1511881/cc3501e-enable-wifi-hotspot

器件型号:CC3501E

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户使用 CC3501ENJARSHR 通过 40MHz XTAL 启用 WiFi 热点模式、但它无法正常工作。

使用项目 CC35xx_network_terminal、并执行命令:WLAN_START 和 WLAN_AP_ROLE_UP。

以下是日志:

******************************************************************
*****************   Osprey  Network Terminal   *******************
*****************   Version upper_mac_rev_2.7.2.1            *******************
******************************************************************
================================================================================
Available commands:

help                clear               wlan_ap_role_up     wlan_ap_role_down   
wlan_sta_role_up    wlan_sta_role_down  wlan_connect        wlan_disconnect     
wlan_scan           wlan_get_mac        wlan_set_mac        wlan_get_ps         
wlan_set_ps         wlan_set_pm         wlan_set_LSI        wlan_start          
wlan_stop           ble_adv_cfg         ble_adv_enable      ble_scan_cfg        
ble_scan_enable     ble_connect         ble_disconnect      ble_peers           
ble_start           ble_stop            ble_test_mode       calibrator          
send                recv                socket_show         kill                
================================================================================

user:wlan_start

cme: osi_ThreadCreate
cme_Thread: thrd is up and stopped
cme_Thread: thrd is running
Event_Thread: thrd is running
received ROM init complete.....
-------------- Download IniParams
-------------- Wait for IniParams complete

Wlan start success!


user:wlan_ap_role_up -s "testx" -t WPA/WPA2 -p 111111 -h NO -txp 13 -c 1
CME: handle CME_MESSAGE_ID_NEW_ROLE_SET
Init supplicant driver:ifname:ti_sap0 allocated 480 bytes for ti driver interface data

ti_driver_associate: exit Associate:for AP role
ti_driver_set_ap: slotTime:1 short-preamble :1status_callback==UP, local interface IP is 10.0.0.3

 link_callback==UP starting DHCP Server

请帮助提供有关启用 WiFi 热点模式的注释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请帮助更新备注。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这些日志对我来说很好。

    您可以执行更多命令吗?

    如果使用其他器件进行扫描、可以看到 AP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:  

    明白。 我会让我的客户运行更多命令并进行测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    我的客户尝试使用另一个 WiFi 2.4G/5G 设备扫描, AP 也无法检测到。

    以下是日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以尝试其他频道吗?  
    尝试在没有指定通道 NOR 电源的情况下运行该函数。