This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807固件版本8.9.1.0.2回归

Guru**** 2579875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1520164/wl1807mod-wl1807-firmware-rev-8-9-1-0-2-regressions

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:

你(们)好 我们一直在使用固件 版本8.9.1.0.0、效果相当不错、但在更新到 版本8.9.1.0.2时、我们看到了各种奇怪的问题。 这是在内核5.15中实现的-包括 TI 以及内核6.11+中包含的正确上游修复程序。 这包括连接缓慢、有关损坏的软件包的警告等 您是否计划发布更新的固件?  

修订版8.9.1.0.1虽然在 changelog 中提到过它、但显然没有发布、因此我们无法测试该修订版是否出现了问题、或者是否出现了问题。  

另外、请注意、 修订版8.9.1.0.2 (!)有两个版本;我们使用的是第二个版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您能否详细解释一下您遇到了哪种问题? 无论使用哪一个 FW、它是否可实现很高的可再生性、并且您始终会看到最新 FW 的回归?  

    还请坚持其中一个内核版本,因为它是非常依赖的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.网状连接需要很长时间才能建立。

    2.我们看到了这样的错误:

    [ 48.490268] wlcore:警告配置命令 nOK

    [48.497434] wlcore:警告 acx set inconnaction sta 失败:-5

    [48.510159] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.1.0.2

    3.测试人员的报告:

    "在我13台设备的网状网络中、新固件在周末开始显示大量数据。  可以解析的本地名称、但 ping 在某些链接上不起作用。"

    问题在一年前得到了证实、现在又得到了证实。 我们使用的是 NXP 内核 5.15.71、您的4.19修补程序以及6.11+修补程序都已验证了问题。

    您能否提供 8.9.1.0.1、以便我们检查是否在 8.9.1.0.1或8.9.1.0.2中引入了问题 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们无法提供8.9.1.0.1固件、因为这不是公开发布的版本。  

    为了获得8.9.1.0.2 FW、您需要在5.15之上应用相同的4.19修补程序。 您是否在5.15的基础上应用了增补程序?  

    您是否还能提供网状路由器的品牌和型号? 您是在 WL18xx 自己上使用网状网络模式、还是仅将其配置为工作站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是的、我们在5.15的基础上应用修补程序。 它可以与 8.9.1.0.0固件配合使用;我们有数千台设备与该固件一起部署。

    我们未使用任何其他网状路由器;它是 wl18xx 器件之间的网状网络。